This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:在低功耗模式和 100kHz 工作模式下配置

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1542396/tmdscncd28379d-configuring-in-low-power-modes-and-operational-mode-at-100khz

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28379D

工具/软件:

大家好!

我不熟悉 C2000 TI 控制器、想了解 TMDSCNCD28379D 的低功耗模式运行、从而 在不需要控制器来生成任何 PWM 并通过 ADC 引脚进行感应时降低控制器的功耗。 我还想在运行模式下运行控制器、以生成 PWM 并通过 ADC 引脚进行检测。 从任何低功耗模式到工作模式的转换、反之亦然需要在 100kHz 频率下持续进行。

我想知道控制器是否能够从任何低功耗模式持续转换到工作模式、反之亦然?

此致、

Hassan