This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:2P2Z 补偿器

Guru**** 2528350 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549851/tms320f28p650dk-2p2z-compensators

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我想在 DC/DC 转换器上使用 2P2Z 补偿器、 我能获取这些资源的一些 TI 示例吗? 我看到了 DFxx 示例。 是那些 2P2Z。 此外、如何判断哪些使用或哪些不使用 CLA

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    对于 2P2Z 补偿器用例、您可以参阅 TIDM-DC-DC-BUCK 参考 设计及其用户指南。 其参考代码位于 C2000-DPSDK 安装目录 C:\ti\c2000\C2000 Ware_Digital Power_SDK_5_04_00_00\solutions\tidm_dc_dc_buck 中

    将该示例工程导入 CCS、并参阅实验 2:同一工程的电压模式控制。 您可以导航至 ISR 代码以查找 2p2z 实现。

    此代码展示 CLA 和 CPU 的实现。

    如果对此实现有任何问题、请随时与我们联系。

    此致、

    Sumit