This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:在 CCS 12.8.1 中安装 CLANG 编译器的位置

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549318/tms320f28388s-where-to-install-a-clang-compiler-in-ccs-12-8-1

器件型号:TMS320F28388S


工具/软件:

您好、

我正在尝试安装 CLANG 编译器。  我已经下载了一个、它会询问我安装它的位置。  我已经查看过、但找不到任何告诉我安装应使用哪个文件夹的信息。  请您告诉我正确的位置吗?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您可以将其安装在 C:\ti 文件夹中;由此、CCS 将能够检测已安装的编译器。

    请确保安装目录与 C:ti\compiler_folder_name 类似

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    成功了!  感谢你的帮助。

    教育