This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:项目设计评审

Guru**** 2932390 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, TMS320F28P650DK, BOOSTXL-DRV8323RS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546975/tms320f28p650dk-project-design-review

器件型号:TMS320F28P650DK
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28377D-DRV8323RS EP、LAUNCHXL-F28P65X、 BOOSTXL-DRV8323RS

工具/软件:

我为军事应用设计了三相逆变器、在我的设计中、我使用了德州仪器 (TI) 微控制器 (TMS320F28P650DK7PTP 系列 TMS320F28P650DK) 和一些其他 TI 元件。 请通过查看硬件设计和软件设计为我们提供支持。

1.此 MCU 是否可以支持军事应用或任何其他提供 mil 等级的类似 MCU?

请尽快提供您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于此类器件、我们当前没有“增强型产品或 EP “变体。  我们拥有的最接近的器件是 TMS320F28377D-F28P65x EP、但它可能不具有您已经了解的 F28P65x 器件的多种特性。

    在适用性方面、我需要了解 MCU 的特殊军事要求。  根据 ASIL/SIL 安全证书、我认为该器件在军事应用中应该非常稳健、但这可能并不是您最关心的问题。

    如果存在单源制造厂等情况、或能够从同一批次订购所有器件等、则此器件将不满足该要求。  我们还看到军事/航空电子设备需要金键合线、但此器件也没有这种引线((EP 器件具有此引线)。

    因此、一般而言、军事客户会希望使用 EP 器件、因为除了金键合线外、该器件通常还满足军事应用的供货连续性要求。  如果这些方面不是必需的、那么它实际上取决于最终应用、以及此器件的 ASIL-SIL 方面是否需要满足系统安全要求。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一个原型开发、我们不是设计硬件并使用军用级元件测试产品、但应用必须符合我们的条件(例如供电电流,供电电压,温度,电流检测等)。 我们能否获得设计验证支持并讨论基于 TI 元件的进一步更新? 如有任何详细信息或程序需要遵循,请给我邮件。 这样我就可以遵循这些步骤、帮助我们进一步发展。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们选择了微控制器 TMS320F28P650DK (具体来说是器件型号 F28P650DK7PTP ) 用于电机控制开发、并已根据我们的应用要求开发了固件。

    1. 开发套件兼容性:
      我们可以使用 LAUNCHXL-F28P65X 用于固件开发和测试的开发套件?
      或者是否有专门为设计的专用开发套件 F28P650DK7PTP 微控制器? 或者、该套件是否旨在支持 TMS320F28P65x 系列的所有产品?

    2. 其他支持板:
      超越我们的定制 驱动器板 控制板 对于初始开发或基准测试、是否推荐或需要任何其他评估板或支持板?

    3. 工作台级软件验证设置:
      对于工作台级软件验证、使用 BOOSTXL-DRV8323RS (电机驱动器板)以及 LAUNCHXL-F28P65X (控制板)是否足以进行基本的电机控制测试?

    谢谢、

    文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“664781" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546975/tms320f28p650dk-project-design-review/5954551 开发套件兼容性:
    我们可以使用 LAUNCHXL-F28P65X 用于固件开发和测试的开发套件?
    或者是否有专门为设计的专用开发套件 F28P650DK7PTP 微控制器? 或者、该套件是否旨在支持 TMS320F28P65x 系列的所有产品?

    正确、LAUNCHXL-F28P65X 旨在为 P65x 系列的所有产品提供支持。  我们的策略是生产具有可用于模拟其他器件的超集器件型号的 EVM 套件。

    我要添加的内容是、通过使用 MCUCNF 寄存器 https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SPRUIZ1B#GUID-0A8D381F-106E-46F5-820C-670FD305D89F/TITLE-SPRUIN7SPRUI339519 、可以使超集  TMS320F28P650DK9 看起来与类似  F28P650DK7 因此、您可以确保代码在最终器件型号上正常运行

    [引述 userid=“664781" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546975/tms320f28p650dk-project-design-review/5954551 其他支持板:
    超越我们的定制 驱动器板 控制板 、是否有任何其他评估板或支持板推荐或要求用于初始开发或基准测试?

    LaunchPad 仅支持该器件上引脚的子集。  我会检查引脚排列、以确保您可以访问所有对最终应用重要的信号。  或者、我们还提供了 controlCARD 平台 https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28P65X 、该平台可在器件上提供大多数/所有信号。  如果您需要的不仅仅是 LaunchPad 提供的需求、或者希望使您的开发适应未来需求、controlCARD 将是您的理想选择、至少对于硬件开发来说是如此。  一种可能的策略是、由于 controlCARD 的成本略高于 LP、因此将有 1 个 controlCARD 用于硬件方面、并有一些 LP 用于软件开发。

    [引述 userid=“664781" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546975/tms320f28p650dk-project-design-review/5954551 工作台级软件验证设置:
    对于工作台级软件验证、使用 BOOSTXL-DRV8323RS (电机驱动器板)以及 LAUNCHXL-F28P65X (控制板)足以进行基本电机控制测试?

    我想问这里的其他一些团队成员、BOOSTXL-DRV8323RS 是我们原始的电机助力器包之一、我想确保它能够与 F28P65x 良好配合使用。

    此致、

    Matthew