Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的团队:
我们在工程中使用的是 TMS320F280038 - C2000 微控制器系列。 我们必须通过 SPI 与 M93C66 - EEPROM 进行通信。
低阻抗连接、

我们使用 SPI B 进行这种通信、
SPI B 的初始化如下

发送和接收数据时、我们遵循以下例程

我按照以下过程写入 EEPROM IC、
发送 0x04C0 命令以启用 IC
2.发送写入命令+地址(例如,0x059D)
3.发送值(例如,0x1234)
4、发送 0x0400 命令以禁用 IC
出于读取目的、我遵循以下例程、
发送 0x04C0 命令以启用 IC
2、发送读取命令+地址(例如,0x069D)
3.从 SPI Rx buf 接收值
4、发送 0x0400 命令以禁用 IC
还观察了 SPI B 寄存器、数据正确发送 SPITx buf、
但每次我从 SPI Rx buf 收到 0xFFFF 值。
“好,我知道你在胡说什么。“
提前致谢。此致、
B. Punitha.