This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:为 F28P550SG8PNAR(或兼容符号)中的 Proteus 需要封装和原理图符号

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548496/tms320f28p550sg-need-footprint-and-schematic-symbol-for-f28p550sg8pnar-or-compatible-ones-for-proteus

器件型号:TMS320F28P550SG


工具/软件:

您好 TI 社区、

我目前正在从事包含 F28P550SG8PNAR 微控制器的设计、我计划在 Proteus 中仿真和测试电路。

我想问是否有人拥有 封装和原理图符号 产品的信息 Proteus 。 如果没有、是否有 兼容或替代封装 可以改用的封装(例如匹配同一个封装:BGA 等)?

我检查了正式的 Ultra Librarian 和 SnapEDA 数据库、但找不到适用于此部件的现成 Proteus 模型。 任何指导、参考文件或类似的示例都将非常有用。

提前感谢您的支持!

此致、
Barış Bostan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barış μ s、

    感谢您联系我们、您提到 TI 使用的是 Ultra Librarian、该程序在本机不支持 Proteus。  我不知道 TI 是否提供了任何 Proteus 支持、但在本例中、我们建议找到适合我们所支持格式之一的导入工具、并使用它。  Mentor PADS 或 Altium PCAD 是我的第一个想法、但如果我不在这里工作、请告诉我。

    此致、

    Matthew