This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:将闪存写入 RAM 需要多次烧录

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549408/tms320f28335-flash-to-ram-need-to-burn-multiple-times

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

尊敬的专家:

客户使用 F28335 将闪存程序传输到 RAM、并且发现它不能一次性烧录。 需要多次尝试才能成功刻录。 请说明可能的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin、

    您能否评论一下客户在对 F28335 上的闪存进行编程时使用的工具或方法?  例如、他们是使用 JTAG 与 CCS 加载.out、还是使用 JTAG 与 Uniflash 加载文件?  或者、他们是否使用引导加载程序来调用闪存 API、并通过这种方式从 RAM 编程到闪存?

    我最初认为客户正在手动使用闪存 API 进行操作、因为我上面列出的其他方法可以处理超时、程序等   

    这些工具是否有任何错误消息?

    此致、

    Matthew