This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:加电期间出现错误

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546936/tms320f280049c-error-during-power-on

器件型号:TMS320F280049C


工具/软件:

有关 F280049C 芯片的问题、请参阅:

我设计了一个使用 F280049C 作为主控制器的控制板。 在上电测试期间、当尝试使用 CCS 对代码进行编程时、我遇到以下错误:

 

解释如下:

控制器已检测到目标功率损耗。

用户必须打开或连接目标的电源。

 

另外、该电流也非常低((70mA?)、这表明芯片无法正常工作。 发生错误后、我检查了以下内容:

  1. 测试芯片、VDDA、VDD 和 VDDIO 的电源引脚。 显示的电压正常。
  2. 检查芯片复位引脚 XRsn 的状态:它稳定在 3.3V 高电平。
  3. JTAG 电路检查:它与数据表中提供的电路相同、并且所有电压引脚都经过测试并且正常。
  4. 时钟信号:使用内部时钟信号。 默认情况下、上电后会自动开始振荡(但尚未使用示波器检测到振荡,因此不清楚它是否正常振荡)。

目前还不清楚问题出在哪里以及如何继续进行后续调查。 希望大家都能提出一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    有关调试 JTAG 连接的其他信息、请访问以下链接:

    调试 JTAG

    当您说电流非常低时、此处测试的电流值是多少?

    您能否检查 JTAG 连接的 VTref 引脚的值?

    这种错误最常发生在该引脚上出现无效电压时、向调试探针指示目标器件施加的电压不一致。

    检查时钟信号的一个建议是将 XCLKOUT 信号配置为在外部引脚上输出内部时钟信号以进行验证。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!