This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800135:ePWM 影子模式开关

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549205/tms320f2800135-epwm-shadow-mode-switch

器件型号:TMS320F2800135


工具/软件:

您好专家

客户报告他们是否启用然后禁用 ePWM 影子模式、然后 MCU 可能会进入非法中断、是否有任何限制、用户不应在 ePWM 初始化后更改 ePWM 影子模式?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果中断源是任何计数器比较事件、例如 ZERO/PRD/CMPA/CMPB/CMPC/CMPD、如果它们直接加载、它将在这些时刻触发中断、并且不会等待下一个周期。

    哪种拓扑需要这种操作?

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sumit

     客户系统中一旦发生计数器比较事件、就不会触发中断。

    问题是、如果客户在 ePWM 处于正常工作状态时禁用影子模式(意味着引脚可以看到正常的 PWM 输出)、CPU 有机会进入 NMI 并卡住。

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    简而言之、 当 ePWM 设置从影子加载更改为直接加载时、任何 CPU 都不会进入 NMI 或卡住。 除非发生未被 CPU 屏蔽的中断、否则 CPU 将继续其当前任务。

    此致、

    Sumit