This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P55X:TMS320F28P559SJ9PZRQ1:ADC-DAC 环回在 LaunchPad 上运行、但在定制电路板上不运行

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548837/launchxl-f28p55x-tms320f28p559sj9pzrq1-adc-dac-loopback-working-on-launchpad-but-not-on-custom-board

器件型号:LAUNCHXL-F28P55X


工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 TMS320F28P559SJ9PZRQ1 并尝试执行 ADC-DAC 环回测试 作为自检诊断的一部分。

状态:

  • 环回代码正常工作 在上 XF28P559SJ9PZQ LaunchPad 。 DAC 配置为输出已知电压、然后通过 ADC 通道读回电压。

  • 但是、在运行时 代码上运行相同的代码 (还使用 F28P559SJ9PZRQ1 )、则 ADC 会 不返回预期值 。 ADC 结果不正确、表明环回失败。

观察结果:

  • DAC 和 ADC 初始化在两个平台上是相同的。

  • 已验证 DAC 基准和输出使能设置。

  • 在定制电路板上、DAC 输出似乎没有在内部到达 ADC 输入。

问题:

  1. 有任何问题 器件级配置要求或勘误表 仅在定制电路板上才会导致这种行为?

  2. 有任何问题吗 内部模拟信号路由的差异 影响此性能的独立器件之间有哪些区别?

  3. 在环回条件下调试或验证 DAC 输出路径和 ADC 采样的任何指导?

如果您有任何提示或文档提示、我将不胜感激。 如果需要、我可以共享初始化代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dikshith,

    您可以单独测试这两个模块。 请确认以下几点:

    1.能否请确认您在未将独立 DAC 连接到 ADC 的情况下运行独立 DAC 时、您在 万用表/示波器上获得了正确的值、以便查看 DAC 配置是否正确?

    2.对于 ADC、您可以使用简单的直流电源或电阻分压器来生成 0V 至 3.3V 之间的任何电压电平。 请确认您是否正确获取了这些值。

    一旦我们找到哪一个无法正常工作、就可以继续进行此调试。 请告诉我。

    此致、

    Sumit