This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:DF22 数字控制库

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550341/tms320f28p650dk-df22-digital-control-library

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

可以看到 example_DF22.c。 我如何计算或确定我正在设计的直流/直流转换器的控制器的 A1、A2、b0、b1、b2 系数? 是否有任何资源可以帮助解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、请参阅 DCL 用户指南、了解控制器/补偿器的设计属性(在本例中为直接形式 2 二阶)。 此外、我们还提供了一些实用函数来将 ZPK-strctures 转换为 DF22 参数、也记录在同一用户指南中。

    可以在$(C2000Ware_SDK_directory)\libraries\control\DCL\c28\docs 中找到这些文档。

    如果您有任何后续问题、敬请告知。

    此致、

    Sen Wang