This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CPU2 的时钟源

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550259/tms320f28p650dk-clock-source-for-cpu2

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在使用  TMS320F28P650D  双核器件。

如何为 CPU2 设置时钟源

我是否需要在 CPU1 中的代码执行任何操作  
就足够了  

非常感谢任何指导、文档链接或示例项目。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ranjith:

    SysConfig ClockTree 工具配置 PLLSYSCLK、这是两个 CPU 的时钟源。 device.c 文件(启用 SysConfig Device Support 功能后可见)包含负责此配置的 sysctl_setclock () 函数。  

    此致、

    Aishwarya