This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CLB Projects 赢得了't build

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1545406/tms320f28379d-clb-projects-won-t-build

部件号:TMS320F28379D
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们正在迁移到 Windows 11、并且我能够重新构建我的 C:\ti 文件夹、使其达到大多数工程构建的点。  CLB 工程例外。  输出显示它看不到“c2000ware_software_package v2.0.0.02“。  但我可以在 C:\ti 文件夹中看到它、如下所示(第一项是错误,其余是警告)。  它是使用安装程序进行安装的。  我还需要做什么才能让工具看到它?

说明  资源  路径  位置  类型
产品 c2000ware_software_package v2.0.0.02 当前未安装、没有兼容版本可用。 请安装此产品或兼容版本。         问题
无效的项目路径:未找到包含路径 (\device_support\f2837xd\common\include)。         路径项路径项问题
无效的工程路径:未找到包含路径 (\driverlib\f2837xd\driverlib)。         路径项路径项问题
无效的工程路径:未找到包含路径 (\utilities\clb_tool\clb_syscfg\systemc\include)。         路径项路径项问题

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您实际使用的是 C2000Ware 2 吗? 这是一个非常旧的 C2000Ware 版本。 如果您要升级到 Windows 11、我建议也升级到最新的 C2000Ware 版本。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    如何知道我们使用的是哪种 C2000Ware?

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够在工程属性中看到这一点。 您是尝试在 工作区中编译单个工程、一系列工程还是所有工程? 我不确定您说您尝试构建 C:/ti 文件夹的意思。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

                   ……  我没有查看“产品“选项卡。  我现在可以看到它。  它调用“C2000Ware [2.0.0.02 -> 3.2.0.00]“。  这必须是我们多年前我首次使用 CLB 时使用的版本。  从那时起、我使用 CLB 开发了几个项目、最近的一个项目就在几个月前。  原始工具一直运行良好、因此我感觉不需要进行更改。

                   无论如何、如上所示、这些工具似乎位于 C:\ti 文件夹中、我认为我缺少一些其他设置、这能让 CCS 在编译过程中看到它们。

                   面向 C:ti 文件夹的构建…  我应该说“重新创建“、而不是“重新构建“。  我最初将我的 C:\ti 文件夹从我的 Windows 10 计算机复制到了我的 Windows 11 计算机。  这只是部分成功。  因此、我一直在尝试通过完成安装过程来重新创建它。  现在、我们的大多数工程都已构建完成。  不进行编译的工程都是 CLB 工程、但失败的方式都是相同的。

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您是否能够修改“产品“选项卡 C2000Ware Selection、使其选择 2.0.0.02 而不是指向 3.2.0.00?

    您可能需要再次下载 C2000Ware 的安装程序、而不是进行原始复制和粘贴。

    您使用的 CCS 版本与以前相同吗?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我能够弄清楚如何更改它将要使用的版本、并已验证结果输出没有以任何方式发生变化、这会影响使用这些 CLB 的项目。

    但我仍然不明白为什么它不能看到旧的一个。  我想知道在安装过程中是否发生了错误。

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我以前没有遇到过此问题、因此无法提供太多有关此问题的见解、我仅使用了 C2000Ware 4.x 及更高版本。 希望您可以使用较新版本的 C2000Ware、因为这些版本旨在向后兼容以前的版本。

    谢谢您、

    Luke