主题:C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
我最初使用具有 10 个 PWM 脉冲的 28379D Launchpad 来运行一个小型系统。 我仅使用一个内核 CPU1。 我确实能够使用 RAM_lnk 让 LaunchPad 运行。 因为我在测试期间开始因 EMI/EMC 问题而出现通信错误。 我开始在闪存模式下运行系统、它解决了我的问题。
现在、随着我的系统变得越来越大、需要 18 个 PWM 脉冲来控制。 因此、我切换到了 28379D 实验套件。 当我使用 RAM_lnk 时、我编写的代码运行良好。 当我尝试将代码刷写到微控制器中时、会出现错误“C:\Users\Admin\workspace_v11\MCU_28379D_CODE\Debug\MCU_28379D_CODE.out:发生数据验证错误、文件 加载 失败。“ 并且控制台显示了 foloproping 错误:
C28xx_CPU1:GEL 输出:
存储器映射初始化完成
C28xx_CPU1:初始化闪存编程时出错:接口从 DLL 返回、但闪存在该器件上不可用。
C28xx_CPU1:Loader:程序的一个或多个段落在不可写的存储器区域内。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或存储器映射。
C28xx_CPU1:文件加载程序:验证失败:地址 0x082054@程序不匹配请验证目标内存和内存映射。
C28xx_CPU1:GEL:文件:C:\Users\Admin\workspace_v11\MCU_28379D_CODE\Debug\MCU_28379D_CODE.out:发生数据验证错误、文件加载失败。
我不知道我在做什么错。 帮助!!
工程的整个工作区可在下面找到。