This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037C:多个微控制器的固件更新

Guru**** 2925870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549812/tms320f280037c-firmware-update-of-multiple-microcontroller

器件型号:TMS320F280037C


工具/软件:

您好支持团队:

我需要在同一设备内更新 2 个或更多微控制器的固件。 所有微控制器均使用 SPI 总线连接到“主器件“

为此、我考虑了该架构:

我的问题是:

1) 这是可能的迪?

2) 如果是,是否可能有任何示例或“准备就绪“代码?

作为替代方案 、我曾考虑过此架构:

其中每个电源板都有专用的 UART、但这意味着使用了更多绝缘体以及具有多个通道的 USB 转 UART IC

您对如何实现此架构有何建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    1) 这是否有可能实现?

    是的、这是可能的。  

    2) 如果是、是否可能有任何示例或“准备就绪“代码?

    我们不一定有这样做的示例、但下面提供了有关类似器件主题的一些资源:

    C2000 软件控制的固件更新流程

    C2000 固件通过 SPI 进行更新

    作为一种替代方案 、我考虑过这种架构:

    请另一位专家回答该问题。  

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我将等待专家的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    我认为这两种方法对于您的应用都是可行的、但这也取决于通信带宽、以及如果 MCU 受到引脚限制(4 引脚对 6 引脚)、您是否需要出于固件更新以外的目的与 PC 进行通信。  

    此致、

    彼得