This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADC 和放大器;CMPSS(内部 DAC)引脚选择

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548289/tms320f28388d-adc-cmpss-internal-dac-pin-selection

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

您好:  

如果我使用模拟引脚 ADCINC4、CMPIN5P 通过内部 DAC 进行过流保护。  

问:是否可以将 ADCINC3、CMPIN6N 用于不同目的?  

如果是、那么 我们是否需要特意处理 DAC 输出和  ADCINC3 采样、换句话说、ADCINC3 处的 DAC 输出和 ADC 采样不链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以将 ADCINC3 用于其他目的。 由于它连接到 CMPSS6、因此您可以启用 CMPSS6 模块并配置高电平或低电平比较器。 每个 CMPSS 都有两个比较器、因此您可以使用相同的 CMPSS 模块、并将一个 ADC 用于高比较器、将另一个 ADC(假设它连接到同一个 CMPSS 模块)用于低比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果我使用的是 Matter、您能说吗  

    ADCINC4、CMPIN5P 使用内部 DAC 进行过流保护(信号 1)

    - 用于模拟信号采样的 ADCINC5、CMPIN5N。  (信号 2)

    在本例中、使用的 CMPSS 模块是相同的。 (CMPSS5)  

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是的、可以。 高电平比较器可用于采样/控制、而低电平比较器可用于实现过流保护。