This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000 デジタル制御ライブラリ:C2000 微控制器论坛

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550494/c2000-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:C2000-CCS DIGITAL-CONTROL-LIBRARY


工具/软件:

我有疑问。
请告诉我连接到“TMS320F28377DPTPEP" VDDIO“ VDDIO 引脚的电容器的电容。

3.3V 数字 I/O 电源引脚。 至少放置一个 0.1-μF
每个引脚上的去耦电容器。 的确切值
去耦电容应由确定
系统电压调节解决方案“。


请告诉我如何确定电容器电容。
提前感谢您。

此致、

小林修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我已将此主题转发给正确的专家、请在第二天收到回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osamu-San:

    0.1uF 电容器足以满足大多数应用、您可以在 F2837x 的 controlCARD 和 LaunchPad 设计中看到此参考。   如需更多信息、请参阅 http://ti.com/lit/pdf/spracz9。 如果您预计电源平面可能有很大的噪声、您可以增加去耦电容器的电容(例如,如果您有公共接地和噪声特别大的电路) 。 或者 注意到电源输出容易不稳定、

    此致、

    彼得