This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:用于 TMS320F28377D 的评估板

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550456/tms320f28377d-evaluation-board-for-tms320f28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:TMS320F2837、TMS320F28379D

工具/软件:

您好、  

我的问题是:

如果 没有用于 TMS320F28377D 的评估板、 是否可以用于 TMS320F28379?

TMS320F28377 与 TMS320F28379 的区别有多大?

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果 没有用于 TMS320F28377D 的评估板、我是否可以用于 TMS320F28379

    通常是、因为 F28379D 具有 F28377D 的所有特性。

    TMS320F28377 与 TMS320F28379 之间的差异有多大?

    数据表中有一个“器件比较“部分、详细说明了此信息。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ben

    我在 TMS320F28379D 数据表中找到了“器件比较“表。