This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:C2000_Ware EMIF 演示问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1546456/tms320f28p650dh-c2000_ware-emif-demo-issue

器件型号:TMS320F28P650DH
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家

EMIF 接口出现问题。 当使用 emif_ex1_16bit_asram  C2000Ware 中的示例时、我注意到 ASRAM_CS2_START_ADDR 定义为 0x10 0000、而硬件手册指定 CS2 的起始地址应为 0x30 0000。 此外、 0x10 0000 是的起始地址 FLASH_BANK4。 为什么会出现这种差异?

在调试模式下、当我尝试写入地址时 0x30 0000、收到一个错误、器件保持复位状态。 您能帮助我了解根本原因以及如何解决此问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    让我与我们的设计团队核实一下、因为我们的软件标头和存储器映射文档都应该来自同一个来源。 这可能是一个文学错误或软件错误,我会告诉你

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    接着、在进行任何更改之前、配置为 0x10 0000 的原始存储器地址会在示例中为您提供帮助?

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter

    我只是不知道为什么它配置为 0x10 0000、我在 TRM 中找不到任何引用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我认为这是一个文献错误、但我仍在确认设计

    此致、

    彼得