This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:在安全存储器中进行密码处理

Guru**** 2928350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1502638/tms320f28035-password-processing-within-secure-memory

器件型号:TMS320F28035


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我要试着了解 CSM 模块。

根据技术参考资料(表 1-9. 安全级别)、当 MCU 受到保护(或锁定)时、CPU 对安全存储器具有完全访问权限。
这是否意味着我可以访问安全存储器(例如 LxRAM)中的密码值?

例如、我想对扇区 A 进行重新编程、但不想更改密码。
在 MCU 受到保护(或锁定)时、以下步骤是否可行?

步骤 1. 读取密码并将其存储在 RAM 中
步骤 2. 擦除扇区 A
      (此步骤还可能清除密码并取消保护 MCU)
步骤 3. 使用新的程序代码编写扇区 A
步骤 4. 写入密码(从步骤 1 获取)
步骤 5. 重新连接 MCU
(PS。所有这些步骤都在安全内存中执行。)

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我需要一些时间回顾 CSM 一章来回答这个问题。 我会试着在明天之前回到你身边。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    根据我对 CSM 一章的理解、这些步骤应该有效。 如果这对您不起作用、请告诉我。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的答复。 我又增加了一个步骤,使这个工作,但我不知道为什么。
    在擦除扇区 A 之前、我必须取消 MCU 的安全;否则、MCU 的重新连接将失败。

    步骤 1. 读取密码并将其存储在 RAM 中
    步骤 2.  使用从步骤 1 获取的密码来取消 MCU 的安全保护
    步骤  3.擦除扇区 A
    步骤 4. 使用新的程序代码编写扇区 A
    步骤 5. 写入密码(从步骤 1 获取)
    步骤 6. 重新连接 MCU

    技术参考是否有任何有关此方面的信息或示例?
    我只能找到用于取消保护和重新保护 MCU 的 C 代码示例。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 MCU 重新连接失败时、您会观察到什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    重新安全失败意味着 MCU 保持不安全状态。

    如果没有步骤 2、它会在通过 JTAG 使用调试器时工作。
    (我逐步观察到,除了最后一步,因为重新选择 MCU 将断开调试器。)
    但是、当我在没有调试器的情况下运行这些步骤时、MCU 保持不安全状态、并且密码复位 0xFF...FF。
    (进程完成->断电->通过 JTAG 重新连接调试器->上电-> CCS)

    通过 添加步骤 2、无需调试器即可工作。
    MCU 保持安全、并且密码正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、当调试器断开连接但随后写入密码无效时、擦除似乎可以起作用。

    我预计只要调试器断开连接、CSM 实际上会解锁。 否则、在安全存储器中进行分步测试期间、调试器将断开连接。

    我会与我们的其他 CSM 专家核实、当 CSM 被锁定但使用锁定的 CSM 写入密码位置失败时、擦除是否成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我的团队确认擦除函数擦除 CSM 密码。 我将需要更多的时间来进一步研究这一点。 如果这是一个紧急问题、请告诉我。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我不得不说、如果此解决方法存在任何缺陷、它将成为一个紧急问题。

    我已经尝试过我们的一些测试模块、它们可以正常工作。
    下一步将处理 我们的大规模产品。
    如果 TI 团队确认此权 变措施、将会非常有帮助、因为任何故障都会导致 MCU 永久锁定。

    虽然我知道它是有效的、但由于技术参考中缺少有关此操作的信息、我不确定潜在的副作用或风险。

    如果可以、 您的团队能否提供“C 代码示例以更改 PW“的示例?
    (与技术参考中的“1.2.3.3.1 C 代码示例为不安全“一节类似)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    为了确认这是一个可靠的解决方案 、我需要模拟此行为、因为这是一款非常旧的器件、而且我们团队对 CSM 的了解有限。 我假设我这边使用 CCS 进行的简单测试将产生与您观察到的结果相同的结果、并且不提供明确的确认。

    为非常高优先级/紧急的客户问题保留模拟。 如果您能够在不进行首选模拟的情况下在您的端充分验证此行为、则需要通过电子邮件上报此问题以确认 CSM 行为。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、   

    经过我们的讨论、这个问题已成为紧迫和高度优先事项。   

    请确认此变通办法是否可靠、包括对潜在副作用和风险的分析。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、您能否通过提供两个.out 文件来帮助完成测试过程:

    1) 在调试器断开连接的情况下运行的代码

    2) 调试器断开连接时不工作的代码

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我无法提供文件、因为它包含客户信息。

    请在您一方实施变通办法、并确认它是否 可靠、包括对潜在副作用和风险的分析。

    (首先使用密码来保护 MCU。)
    步骤 1. 读取密码并将其存储在 RAM 中
    步骤 2.  使用从步骤 1 获取的密码来取消 MCU 的安全保护
    步骤  3.擦除扇区 A
    步骤 4. 使用新的程序代码编写扇区 A
    步骤 5. 写入密码(从步骤 1 获取)
    步骤 6. 重新连接 MCU

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    这将需要我一些时间来创建测试用例并自行模拟它们。 我将随时向您介绍我的最新进展。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我仍在努力访问我们的仿真工具。 我会在获得访问权限后通知您。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我将无法再解决这个问题几个星期,我看到你在一个多月内没有答复的问题,但告诉我,如果这仍然是一个紧急问题。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    是的、这仍然是一个紧迫的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    在花费时间之前、我仍有需要解决的优先级更高的项目。 如果您能够创建.out 文件以显示工作和非工作用例、我或许能够从我们的设计团队中找到一个来模拟和诊断问题的人。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    如前所述、我无法提供.out 文件、因为它包含 客户信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解、我建议提供一个类似的.out、它不包含敏感的客户信息、但仍显示相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    我们很难 将这些信息分开、因为我们的开发依赖于客户提供的软件包。

    我们希望 TI 团队能够根据一个简单的环境来实施权变措施、从而专注于解决该问题。
    (例如,使用 Piccolo TMS320F28035 隔离式 controlCARD <-我们没有这种资源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    我将了解是否可以在本周某个时间为此问题生成.out 文件。

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    感谢您的帮助。 我将耐心等待结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steven:

    不幸的是,我离开办公室开始星期五直到 8 月 19 日,我没有时间创建一个.out 本周. 对额外延迟深表歉意。

    谢谢您、

    Luke