This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:TMDSCNCD28379D

Guru**** 2746675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549787/tmdscncd28379d-tmdscncd28379d

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我需要 TMDSCNCD28379D 的 Gerber 或 Altium 文件等设计文件。 请在这方面提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅 C2000Ware 中提供的设计文件:C2000Ware_X_XX_XX_XX\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28379D\R1_3

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、
    我需要 TMDSCNCD28379D 的 Altium 文件。 TMDSCNCD28379D 在 C2000 中仅提供 Gerber 文件 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请参阅以下主题:  TMS320F28379D:F28379D ControlCARD Step File 

    此 controlCARD 并非在 Altium 中设计、而是在 Mentor PADS 中设计。 但您可能能够导入。 我们不提供 Altium 格式的这些设计文件。“

    此致、

    马特