Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好、先生、
我们使用 TMS320F280049C-56RSH 微控制器。 我们可以访问两个 GPIO 引脚:
-
GPIO12 –连接至两者 SCIB_TX & CANB_TX
-
GPIO13 –连接至两者 SCIB_RX & CANB_RX
我们使用的是 flashapi_ex2_sci_kernel和 flashapi_ex3_live_firmware_updateSCI 引导加载的示例应用。 这些示例基于 F280049C 的 100 引脚 LaunchPad 版本并使用的示例 SCIA 默认设置。
由于 SysConfig 工具不可用、我们正在手动配置所有内容。
我有以下问题:
-
我们如何将 SCI 接口从 SCIA 更改为 SCIB?
简化模型 SCIB 、我们应该在代码或库中的何处更新引脚映射和外设配置? -
如何实现 CAN 引导加载?
请指导我们如何ex2ex3使用修改示例代码(和)以支持基于 CAN 的引导加载 CANB 连接到 GPIO12 和 GPIO13。
我希望能尽快收到您的回复!!
此致、
nibesh