This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:输出电压测试失败。

Guru**** 2834805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551271/tms320f28027-test-of-output-voltage-failed

器件型号:TMS320F28027


工具/软件:

尊敬的团队、

我有一个问题、我想向您咨询。

目前、我们正在测试已安装器件型号 TMS320F28027PTOR 芯片的 PCBA 板、但我们遇到了一些问题。

我们注意到一些电路板无法输出电压。 为了确定问题的原因、我们执行了交叉验证、结果表明问题似乎与芯片有关。

您能否为我们提供一些有关如何进一步解决此问题的指导? 我们非常感谢您在这方面提供的建议和支持。 非常感谢。

  

此致、
Cassie Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cassie Liu:

    它是哪个演示代码? 是 BMS 演示吗?

    --
    此致、
    Jagadish。