This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:ADCINA0 的 50k Ω 内部下拉电阻

Guru**** 2586035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550665/tms320f28388d-50kohm-internal-pulldown-resistance-of-adcina0

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

大家好:

昨天、我在进入 ADCINA0 的分压器上测得了一些奇怪的值。 一个电流流入 ADCINA0(和 ADCINA1)。 我查看了数据表、结果表明有一个 50k 的内部下拉电阻器。

但是、当我测量这些值时、我计算出的值为 31k Ω(24V) 和 42k Ω(5V)。 为什么会有所不同? 这是预料之中的吗? 我们希望在模型中包括 24V 线路的准确预测。

您好、

Tim