This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:CM 和 CPU2 的 SysConfig FreeRTOS 配置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550765/tms320f28386d-sysconfig-freertos-configuration-for-cm-and-cpu2

部件号:TMS320F28386D
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、
我可以在 SysConfig 中为 CPU1 配置 FreeRTOS。 如果我还想在这些内核上使用 FreeRTOS、我是否也可以为 CM 和 CPU2 执行此操作?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、  

    还可以通过 SysConfig 在 CPU2 上配置 FreeRTOS。 但是、SysConfig 不支持 CM 内核、因此必须在此处手动设置 FreeRTOS。

    此致、

    Arnav