This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:SCL 下降后的 PMBus 数据保持时间

Guru**** 2528470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547299/tms320f280039-pmbus-data-hold-time-after-scl-fall

器件型号:TMS320F280039


工具/软件:

F280039 数据表提到 PM 总线数据保持时间最小为 300us、客户想再次确认它是否不稳定、而主器件保持时间小于 300us、因为他们发现许多 OEM 侧主器件产品都小于 300us。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、  

    “你是不是很怕她?“ 这就是数据表中的内容。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、I 表示 300ns、以便您可以确认 在主器件保持时间<300ns 时应该存在不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    在我们所有具有 PMBus 模块的器件数据表中、该规格似乎是相同的。 为了确保正确的行为、我们需要最小 300ns。 它可能也能够在 300ns 下正常运行、但我们无法保证。  

    OEM 主产品对该时序使用什么值(您能否附上该器件的数据表)? 我可以将此信息提供给设计团队、看看他们说了什么/是否有需要注意的特定不稳定行为。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Woodward

    感谢您的帮助、许多 OEM 都使用了差分主器件、客户是否可以帮助评估 F280039 在 200us PMBus 保持时间下运行的风险? 我们是否有任何建议权变措施来提高 200us 条件下的可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    好的、我已经联系了设计团队、并会在收到他们的回复时通知您。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    在咨询其他专家后、我们确实针对较新的器件 (F28P55x) 更改了此规格值。 添加了一个允许 0ns 保持时间的设置。 请告诉我它们是否愿意切换到该器件。

    此外、我们的 C2000 器件是否是总线上的唯一目标/总线上有多少个目标? 当接收到 200ns(或者两种情况下都是这样)时、发送器是哪个器件? 听起来主设备可能遇到时钟问题。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Delaney

    是的、我们已经向客户宣传 F28P55 的保持时间为 0ns、客户可以开发这个新平台、但需要时间才能完成(他们的新项目开发时间表通常比 1 年以上)。 面临的挑战是他们的产品基于 F280039 作为目标器件、该器件在市场上已经是 MP、并与 OEM 主器件搭配使用、PM 总线保持时间可能会更低至 200us。  我们的 F280039 只 4~6 目标、它可能在总线上包含 μ W 目标、具体取决于 OEM 系统。 到目前为止无法确定是否已经发生了一些帧错误、因为系统不会报告哪怕只是几个错误、但最终可能存在潜在风险、同时市场上设置了更多的系统 MP、并且运行时间更长。  因此、客户的理解是、我们可以帮助 评估多大的风险? 我们有任何建议权变措施吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    我看到了、是的。 我仍在等待设计团队的回复、但让我通过 ping 他们、看看他们是否能帮助解释所涉及的风险。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    设计团队已确认、此处的风险是可能 检测到无效的启动或停止条件。 由于总线上有如此多的目标、我的理解是总线上产生噪声的风险也更高、因此存在风险。

    如果他们必须坚持使用 F28003x、我唯一的建议是切换到 I2C 外设、因为这也具有 0ns 保持时间要求。 由于这是标准要求、理想的解决方案是让它们将主器件的保持时间增加到 300ns。

    此致、

    Delaney