This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:使用 CCS 12.8.1 将调试器连接到正在运行的 DSP

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549880/tms320f28388s-attach-debugger-to-running-dsp-using-ccs-12-8-1

器件型号:TMS320F28388S


工具/软件:

您好、

我们已经使用 CCS 10.4.0 很长时间了、这样它就可以连接到正在运行的处理器而不会出现任何问题。

现在我正尝试转向最新的 CCS。  我使用 CCS 12.8.1 和编译器 TI v22.6.2.LTS 创建具有 main.c 的新工程  我没有对此做任何修改。  现在、我正在尝试连接到我们的产品、并让处理器在连接过程中继续运行。  我已将工程标记为未在连接时停止目标、并告知调试器仅加载符号。  当我尝试连接正在运行并能够进行正常处理的器件时、PC 最终位于 TI 引导加载程序中的 0x3FD2AE。  我已经使用 eabi 和 COFF 输出进行了尝试。  到目前为止、我只在核心 1 上试用过它。

对于此 CCS (12.8.1)、我还需要做些什么才能在不干扰系统的情况下连接到处理器?

谢谢您、

教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    我已经联系了 CCS 专家、他们应该会尽快收到回复。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    您能否请按照本指南中详细介绍的步骤操作。 我怀疑您的目标配置文件指向 GEL 文件。 一旦您将其移除、调试器应指向存储器中的位置。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs_20.2.0/ccs_debug-main.html  

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    这似乎是个问题。  删除 GEL 文件后、我能够连接到两个内核而不影响内核。

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    很高兴听到这个消息。 感谢您的反馈。

    此致、

    Ozino