This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069-Q1:XDS100-V2 仿真器需要在 Linux 24.04.2 LTS 上使用 sudo

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1539102/tms320f28069-q1-xds100-v2-emulator-requires-sudo-on-linux-24-04-2-lts

器件型号:TMS320F28069-Q1


工具/软件:

您好、

按照 这个 指导原则、我在 Ubuntu 24.04.2 上安装了 CCS V20.2.0。 但我无法使用 XDS100V2 调试电路板。 尝试失败、并出现以下错误。

当我根据错误消息的建议使用 XDS100serial 工具时、它会成功找到仿真器。

这是我尝试./dbgjtag -f @xds100v2 -rv 命令时的输出。

当我尝试使用 sudo 进行同样的操作时、会得到以下信息

如何解决此问题?