This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:dacn 引导验证

Guru**** 2542510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538565/tms320f2800137-dacn-boot-verify

器件型号:TMS320F2800137


工具/软件:

您好、当前的 dcan 引导尝试已能够正常烧录程序、但发现此程序不检查 CAN 通信。 1、您是否需要向 CAN 添加支票? 2.如何生成。 是否由 TXT 程序组成? 08 00 00 49 00 CC DE 仅理解第一组消息、0x080000 上的数据为 0049、但第二组不知道它的含义、例如 33 19 的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    检查 CAN 通信意味着什么?  

       有关 数据流结构构成方式的更多信息、请参阅 TRM 中的第 4.8.1 节引导加载程序数据流结构。  

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于一个多月没有回复、我会假设问题已解决并关闭主题。

    此致、

    马特