This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:F28379D:在 1 次 SPI 传输中发送超过 16 个字/字节

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547948/launchxl-f28379d-f28379d-sending-more-than-16words-bytes-in-1-spi-transmission

器件型号:LAUNCHXL-F28379D


工具/软件:

我使用 SPI 模块(设置为 8 位数据宽度)、将在 1 条消息中发送最多甚至超过 256 个字节。 我现在面临的问题是、MCU 将 CS 设置为高电平并开始对接下来的 16 个字节/字进行新的传输之前、一次只发送 16 个字节/字。 下面是一个例子:  

    代码将发送 40 字节的数据

   在逻辑分析仪中可以看到、这 40 个字节被拆分为 16 字节、16 字节和 8 字节数据包、CS 在每个数据包之间转换为高电平->低电平。

   对于我的用例、我需要一次性发送所有 16+字节、而 CS 不会变为高电平、或者我需要重新启动数据包。 我想知道是否有办法让 MCU 一次传输所有字节而不将它们拆分。 我已经尝试使用按如下所示配置的 DMA、但获得了相同的结果。  



任何帮助都将非常感谢,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对延迟响应表示歉意。

    有一种方法可以做到这一点。 基本上:

    • 不要使用内置 STE/PTE/CS 功能。 相反、您需要根据消息的开头和结尾来实施您自己的 IO 控制代码
    • 检查您的 SPI 配置和您选择使用的消息写入函数。 我认为当前已设置为在 SPI 完全清空 Tx 缓冲区之前不加载下一个字。 您可以对其进行调整、使其应持续加载、如果我能正确回忆、我相信这样可以消除单词之间的延迟。
      • 如果您不使用 FIFO、我强烈建议您在此处使用它。

    此致、
    Jason Osborn