This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:d 轴

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1549715/tms320f2800137-d-axis

器件型号:TMS320F2800137


工具/软件:

你好、我直接将 d 轴值分配给 0、obj->Vdq_out_V.value[0]= 0.0f;但奇怪的是、我仍然需要调整 d 轴的 PI。 为什么会这样? 我尝试屏蔽对 d 轴 PI 函数的调用、发现波形恶化了。 FAST 和 027 之间是否存在显著差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    再次对响应延迟一段时间表示歉意。 我已经在这里回复了原始主题、并将关闭这个主题。

    此外、请注意、F28027 电机控制代码通常使用 FAST 估算器。

    Jason Osborn