This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDDK379D:M2/M8 模块的 PCB、BOM 和 SCH 文件

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1548884/tmdxiddk379d-pcb-bom-and-sch-files-for-the-m2-m8-modules

器件型号:TMDXIDDK379D


工具/软件:

尊敬的团队:

我找不到 TMDXIDDK379D 的 M2/M8 电源((400V 至 15V DC/DC 转换器)PCB、BOM 和 SCH 文件。 所有其他模块原理图均在此处。

在哪里可以找到这些文件?

感谢您的支持,期待您的光临。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关您要查找的文件、请参阅以下 e2e。

     TMDXIDDK379D:M2/M8 模块的原理图文件 

    此致、

    Sumit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sumit、  
    感谢您的答复。  

    在我们购买器件型号的开发套件 (TMDXIDDK379D) 中 在 M2/M8 模块上的 Q2 组件为“STD3NK60Z",“,而、而在 TMDXIDDK379D: M2/M8 模块的示意图文件 中、针对 Q2 的部分为“FQD3N60TF"。“。 接收的零件是直接替代还是替代的其他原因?  

    此致、  
    Swapnil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、

    您可以直接使用它。 数据表参数足够接近、可以直接替换它们。

    此致、

    Sumit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sumit,  

    在使用交流电源为 TMDXIDDK379D 上电时、M8 模块的 Q2 组件产生了裂缝。 未安装控制卡、所有设置均根据硬件参考指南进行配置。 是否有任何具体原因可能发生这种情况?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Swapnil、

    您是否检查过漏源/栅源短路? 是否有任何烟雾或使元件过热?

    此致、

    Sumit