This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812ZHA 的上电顺序是什么?

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551438/tms320f2812-what-is-the-power-up-sequence-for-tms320f2812zhha

器件型号:TMS320F2812


工具/软件:

我正在改造一个古老的设计,实际上很古老。

这是一个 TMS320F2812ZHA。

根据此应用手册 PDF(2008 年): https://www.ti.com/lit/an/slva296a/slva296a.pdf

1.8V 需要达到 0.7 伏、然后 3.3V 会达到 0.7 伏。

但根据这些论坛上的帖子:  TMS320F2812:上电序列 

因此、1.8V 内核电源必须保持在 0.3V 以下、直到 I/O(尤其是复位)能够生成有效逻辑电平。 如前所述、我们主要关注的是在上电期间将电荷泵电路(用于对闪存进行编程)保持在复位状态、以防止闪存发生任何意外损坏。

这两件事不能同时为真。 哪项是准确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的到来、我将邀请另一位专家介绍此器件的适当背景知识。 感谢您的耐心等待我们查看此内容。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TMS320F2812 需要双电压 (1.8V 和 3.3V) 来为 CPU、闪存和 I/O 上电。 为了确保所有模块在上电期间正确复位、应先提供 3.3V 电压、然后再提供 1.8V 电压。