This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800155:AMC0386

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC0386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551758/tms320f2800155-amc0386

器件型号:TMS320F2800155
主题中讨论的其他器件:AMC0386

工具/软件:

大家好、

我的客户正在使用 AMC0386 和 TMS320F280015x 微控制器进行电网电压检测设计:

AMC0386 Sinc³ 1 位 Δ — Σ 调制位流、并按照数据表中的建议、在软件中实现 Δ Σ 滤波器、且过采样率 (OSR) 为 256。  此时、我想提出一些有关该应用的问题。 第一个问题是 10MHz CLKIN 到 AMC0386、是否宜使用 eCAP 外设捕获位流、或者我目前使用 ePWM 生成 CLKIN 和 GPIO ISR 采样的方法更适合? 我的第二个问题是、TI 是否建议使用另一个包含专用 Δ — Σ 解调器(例如 SD 滤波器模块)的 C2000 器件、以便在此类应用中实现更高的性能并降低 CPU 负载?

感谢您在 TMS320F280015x 是否足以完成此任务方面的指导、或者升级到另一个 C2000 器件是否有益。

谢谢您、

Daria

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daria:

    第一个问题是 10MHz CLKIN 到 AMC0386、是否宜使用 eCAP 外设捕获位流、或者我目前使用 ePWM 生成 CLKIN 和 GPIO ISR 采样的方法更适合?

    如果未使用 eCAP 外设、那么是的、我想说使用 eCAP 外设来捕获位流是合适的。 ECAP 最多可以捕获 4 个边沿事件、例如上升、下降、上升、下降。 每个事件都使用 4 个计数器。 然后、您可以对其中的任何事件生成 ISR 来进行一些计算。

    如果您要将该时钟与另一个时钟源进行比较、我建议使用 DCC 模块。

    [报价 userid=“413787" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551758/tms320f2800155-amc0386 ]我的第二个问题是 TI 是否建议使用另一个 C2000 器件、该器件包含专用的 Δ — Σ 解调器(例如 SD 滤波器模块)、以便在这类应用中实现更好的性能并降低 CPU 负载?

    是、其他 C2000 器件包含 SDFM 模块。 您可以查看的几款较新器件  

    1. F28P65x 
    2. F29x  

    此致、

    Ryan Ma