This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:BOOTDEF 位字段确切说明、TRM sprui33h 中的表 4-7。

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551463/launchxl-f280049c-bootdef-bit-fields-exact-description-table-4-7-in-trm-sprui33h

器件型号:LAUNCHXL-F280049C


工具/软件:

您好、

在中、“请参阅 BOOT_DEF0 说明“的确切含义是什么:  

这是否意味着所有 BOOT_DEF0 应设置为相同的值?

我看到了一个论坛解答、其中只有 BOOT_DEF0 设置为 0x03、所有其他 BOOT_DEFx 设置为 0x00。

此致、

Vlad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    这意味着每个 BOOT_DEF#与 BOOT_DEF0 具有相同的基本描述。 您不必将它们全部设置为相同的值、每个条目都被视为独立的。  

      更多详细信息、请参阅 SPRUJH3 中的第 2.1.2 节“引导定义表“(BOOTDEF)。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。