This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMS320F280025C

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551798/tms320f280025c-tms320f280025c

器件型号:TMS320F280025C


工具/软件:

尊敬的团队:

我目前在 C2000 电机控制 SDK 工作。

尝试运行泵,在这里,我遇到了一个问题,当我尝试运行泵我的调试器保持断开所有突然。

我已在 user_mtr1.h 文件中输入所有电机控制参数以及硬件参数。

我已经提到了以下电机参数:

电压 — 24V

电流:10A

1.Rs - 0.1173.

2.LD - 0.000328

3.LQ - 0.00057

4. Flux_Vp 频率 — 0.0626.

5.惯性 Kgm2 - 0.0000268

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否提供有关您的项目的一些详细信息? 是否正在处理 C2000 电机控制 SDK 中包含的工程? 如果是、是哪个版本的 SDK?  

    此致、

    Skyler