This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】F29H85X-C2000-EVM:SOM 微控制器论坛

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551338/faq-f29h85x-som-evm-c2000-microcontrollers-forum

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM


工具/软件:

您好 Champ、

我正在为我的客户再次确认。

我的客户希望使用多个 Rx 缓冲器(而不是 Rx FIFIO) 接收)接收数据、但不知道如何配置 sysfg。  

我已经阅读了 F29x TRM 的“34.5.16.2 Rx 缓冲器和 FIFO 元素“部分。  根据 TRM、消息 RAM 中最多可配置 64 个 Rx 缓冲区和两个 Rx FIFO。

下面的屏幕截图展示了 RX MSG RAM 的配置页面。 它似乎无法配置 Rx 缓冲区的数量(但可以配置 Tx 缓冲区的数量)

这里还有另外两个问题:

  1. FIFO0 和 FIFO1 之间是否存在功能差异?  
  2. 如何快速确定上面配置的 Rx FIFO0 的实际起始地址?

期待您的答复。

谢谢。此致、

Zeyan Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FIFO0 和 FIFO1 之间是否存在功能差异?  [/报价]

    无差异。 您可以为 FIFO0 和 FIFO1 分配不同的空间(大小,位置)。 可以使用其中一个 FIFO、也可以 同时使用它们。 例如、您可以将具有标准 ID 的消息放入 FIFO0、将其他消息放入 FIFO1。  收到新消息时、设备将首先将消息 ID 与您创建的筛选器进行比较。 当它找到匹配的过滤器时、它将根据过滤器存储消息。

    如何快速确定上面配置的 Rx FIFO0 的实际起始地址?

    FIFO0 起始地址位于 MCAN_RXF0C 寄存器中。  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以 使用 syscfg 配置 Rx 缓冲器的数量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeyan:

    否、 不直接配置 Rx 缓冲器的数量。 FIFO 的数量 (TX 和 RX)、TX 缓冲区的数量和滤波器元素的数量(标准和扩展)是可配置的。 其余的所有消息 RAM 都可用于 RX 专用缓冲区。