This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S 参考设计申请和建议

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, TMS320F28377D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550205/tms320f28377s-request-for-reference-design-and-recommendations-for-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: TMS320F28377DC2000WARE

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

在我们公司、我们开发了几个使用 TMS320F28377S 和 TMS320F28377D MCU 的控制(主)板。

每块电路板均由不同的工程师设计、导致原理图结构和设计方法各不相同。

我现在计划设计一款可用于各种工业应用的通用系统主板、包括控制系统、ESS、PCS、PV 等应用。

对于此设计、我打算使用 TMS320F28377S 的所有引脚来确保完整的功能和未来的灵活性。

请注意、这并不意味着我会同时启用每个功能来使 MCU 过载、我只是希望所有引脚都可以接触并准备好在未来的应用中使用。

为了遵循最佳实践、我想引用 TI 提供的官方或推荐设计。

虽然我已经参考了数据表和技术参考手册、但希望 TI 为这种全面的电路板开发提供任何其他参考原理图或评估板设计。

您能否提供有关对此用途特别有用的任何参考设计、应用手册或评估套件的建议?

感谢您的支持。

此致、


Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    LaunchPad 原理图已公开提供、是否符合您的要求?
    谢谢、
    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如何在 TI 网站上找到 LaunchPad 原理图?

    您能给我一个链接或告诉我如何找到它吗?

    谢谢、

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    原理图位于此处: https://www.ti.com/lit/ug/sprui25d/sprui25d.pdf

    电路板文件可以在 C2000WARE 的“boards"文件夹“文件夹中找到。

    此致、

    Ben Collier