This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:如何在等待引导模式下读取内存浏览器中的 PARTID?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550252/tms320f28379d-how-to-read-the-partid-in-the-memory-browser-in-wait-boot-mode

部件号:TMS320F28379D


工具/软件:

尊敬的团队:  

我们遇到 JTAG 问题、 这里提到的以下 调试步骤建议尝试以下调试步骤:

但最终在尝试使用.ccxml 文件执行较少工程调试时收到此错误。 图像附于下面:

您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试右键点击目标配置.ccxml 本身? 然后、您可以启动无工程调试会话并连接到器件。

    此致、
    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的答复。

    我尝试右键点击.ccxml 文件、然后打开这个窗口:

    现在、我想在内存浏览器中看到 PartID、如上述调试步骤所述。

    请您指导我在哪里以及如何能够做到这一点的步骤吗?

    我还想确认此 PartID 是否是 XDS110 调试探针的器件 ID?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    连接到 CPU1 后、可以转到 View > Memory Browser。 PARTID 存储在 PARTIDL 和 PARTIDH 寄存器中(分别为 0x0005_D008 和 0x0005_D00A) 。 这些寄存器的说明可在 TRM 中找到: https://www.ti.com/lit/ug/spruhm8/spruhm8.pdf

    此外、我还想确认此 PartID 是否为 XDS110 调试探针的器件 ID?

    此 ID 适用于 F28379 器件本身。

    我们遇到 JTAG 问题、 这里提到的以下调试步骤 建议尝试以下调试步骤:

    为了进一步调试此问题、您将器件配置为哪种引导模式? TRSTn 引脚的状态是什么?

    上电顺序

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    感谢您的帮助。

    我们确定了这个问题、在我们的设计中 TRST 引脚上的强下拉电阻器导致了这个问题。 我们选择的电阻值为 1k、这不允许调试探针通过 TRST 线路控制器件。 将其更改为 2k 以上完成了作业。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我很高兴听到您能够迅速确定根本原因并通过解决方案更新该主题。

    此致、

    马特