This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-BUCKBOOST-BIDIR:降压/升压转换器的峰值电流模式控制

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-BUCKBOOST-BIDIR, TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1538507/tidm-buckboost-bidir-peak-current-mode-control-of-buck-boost-converter

部件号:TIDM-BUCKBOOST-BIDIR
主题中讨论的其他器件:TIDM-DC-DC-BUCK

工具/软件:

TI 团队大家好、

我计划设计降压/升压转换器的数字控制设计、 我认为 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 是开始设计的良好起点、因为我的功率要求也在最大 300W 的范围内

但我看到实现的控制方案是 MPPT、而不是电流模式控制。 我的问题是我可以简单地将峰值电流模式控制应用到此设计吗?

在深入研究项目之前、人们可能会想到哪些挑战需要注意?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    很抱歉晚回复。 当我离开办公室的时候,这个话题被分配给了我。 在该设计中添加 PCMC 并不是很简单、因为您需要对片上比较器和 PWM 跳闸区进行编程。 我们没有采用 PCMC 的降压/升压设计、但我们确实有一种仅适用于降压 的设计:www.ti.com/.../TIDM-DC-DC-BUCK。 您可以参考该设计的固件、以开始进行 PCMC 实现。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martinez:

    没问题、我目前正在处理 TIDM-DC-DC-BUCK、我了解了如何配置引脚来实现 PCMC。 因此、有了这些知识、我可以直接修改 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR、或者在将这个 Buckboost 工程作为 PCMC 的参考时是否存在其他问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    固件 POV 进行编程。  不过、我暂时没有查看 TIDM-BUCKBOOST-BIDIR 的硬件设计。 电流检测设计将是使 PCMC 正常工作的关键。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会先弄清楚、感谢您的支持