This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:NB-PLC 调制解调器

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE030, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547234/tms320f28069-nb-plc-modem

器件型号:TMS320F28069
主题: TMS320F28PLC84AFE030 中讨论的其他器件

工具/软件:

嗨、我想开发使用 NB-PLC 调制解调器的器件、我正在尝试从 Texas Instruments 找到解决方案。
似乎建议的解决方案是 TMS320F28PLC84/TMS320F28069 或类似的+ AFE030、但存在我无法找到更多信息的问题。

例如:
未找到 www.ti.com/.../tidub76.pdf TIDEP0059 Design 文件夹


未找到 SDK
e2e.ti.com/.../tms320f28plc84-maximum-number-of-service-nodes-per-base-node

1.是否有任何开发支持?-SDK、设计文件?
2.我需要主机控制器还是只能使用 TMS + AFE 组合? 该器件将需要执行简单的任务。

谢谢、

Karlis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karlis:

    我们之前有一个 PLC SDK、该 SDK 支持这些 PLC 器件的此示例软件、但这些 SDK 目前未进行维护。 F28069 是一款较旧的器件、我们较新的 F28P55x 器件是这些 PLC 应用设备的替代品。  

    您能否查看这个应用简报、看看它是否与您要开发的内容类似?  https://www.ti.com/lit/ab/snoaab6/snoaab6.pdf

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我想要的。  
     如果我们选择使用 F28P55x、TI 是否会提供 G3 PLC 堆栈代码?

    另外、如果我们使用下图中的左侧解决方案、TI 会为“PLC MCU“提供什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Im 错误,请纠正我 — 请参阅 TI 产品目录中的以下内容:  

    TMS320F28P559SG-Q1
    TMS320F28P550SG
    TMS320F28P559SJ-Q1
    TMS320F28P550SJ


    这些的可用性有点差...会改善吗?

    这些有什么特别之处? 是否有特定外设必须与 AFE 一起使用、而其他 MCU 不具有该外设?

    如果我们的目标是使用 G3 NB-PLC 协议、是否可以使用 TI 的任何其他 MCU?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karlis:

    这方面的应用程序专家已不在办公室。 我知道 F28P55x 最近有很多开发工作、不妨与我们的系统团队核实一下、让我了解一下它的状态。

    PLC MCU 主要用于表示完全专用于处理 PLC 软件栈的 MCU、这会非常耗时。 主要而言、堆栈需要一定数量的处理 MIPS(具体取决于所使用的协议)、一些 MCU 可能具有加速器、使这变得更容易、因此需要的 MIPS 更少(例如 VCU)。 G3 也是一个相当复杂的协议

    F28P55x 具有很多优势、主要是计算能力、PGA 等外设支持以及大量 ADC。 这是一款较新的器件(去年发布)、因此我们正在积极努力增加该器件的库存

    此致、

    彼得