This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 F28379D 放大器配置 ADC 时遇到问题;BOOSTXL-DRV8305EVM

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1547317/launchxl-f28379d-trouble-configuring-adc-with-f28379d-boostxl-drv8305evm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVMDRV8305

工具/软件:

早上好! 我正在尝试设置 ADC、但我努力使其正常工作。 我要读取的所有值都是相同的、当我在电机驱动器检测引脚上放置示波器时、似乎根本看不到信号。 请参阅随附的代码。  e2e.ti.com/.../1157.adc.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们对响应延迟很长表示歉意、

    一些注意事项:

    • 我在这里没有看到 main 函数或任何 PWM 配置、因此我假设它们位于其他位置。
    • 我看不到对 ISR 的 Interrupt_enable () 函数的调用,它在您在 ConfigureADC () 函数中注册后在 CPU 中启用中断。
    • 如果您在电机驱动器电流检测引脚上看不到任何信号、那么 ADC 读数似乎是正确的 - 鉴于 BOOSTXL-DRV8305EVM 是一个 3 分流器感测板、我将假设电流检测引脚的 ADC 结果寄存器在或接近 2048- 3.3V 偏移点读取所有结果。 我还会说、电机很可能没有移动?
    • 我会查看您的代码以启用 DRV8305 并运行电机/PWM。 如果没有关于电机到底发生了什么的进一步信息、我无法给出更具体的建议。

    我觉得我很喜欢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有担心的延迟,我的问题最终是完全不同的东西,我在这里张贴,谢谢你的帮助,虽然!