This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280038C-Q1:TMS320F280038C

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537976/tms320f280038c-q1-tms320f280038c

器件型号:TMS320F280038C-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在进行 tms320f280038c SPI 通信、而我使用两个 SPI、一个用于 drv8343、另一个用于 M93C66 EEPROM IC

我必须通过 SPI 通信与 M93C66 IC 通信。 我已经尝试使用 TI 库中的示例代码、但无法获得所需的输出。 运行代码时、它会在 SPI_readDataBlockingNonFIFO (uint32_t base) 函数处停止

请帮助我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prince:

    这一主题的专家目前已离职到下周。 请 预计 响应会延迟。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    问题尚未解决、我仍然面临问题、当我按下 RUN(运行)按钮时、立即进入 Estop 模式。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid=“545650" url="“ url="~“~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1537976/tms320f280038c-q1-tms320f280038c/5921937

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prince

    请允许我看看这个,并在一周结束时回复你。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prince、

    您使用的是哪个版本的 C2000WARE? 5.02 中出现了一个与(下降沿方案中不需要的额外SPI 时钟)相关的错误修复、因此请确保使用此版本或更高版本。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prince、

    请登录以查看您是否能够解决问题以及您是否 有 任何其他问题。 此外、如果此 主题有助于解决问题、请将此主题标记为已解决、谢谢。

    此致、

    Aishwarya