This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:TI RTS 是否初始化堆栈指针 SP?

Guru**** 2838810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551243/tms320f28075-does-ti-rts-initialize-stack-pointer-sp

器件型号:TMS320F28075


工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

用户想要确认 TI RTS 是否始终初始化栈指针 SP。

我在中注意到

C:\ti\ccs1281\ccs\tools\compiler\ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS src

boot28.asm

这意味着 codestartbranch.asm 调用的_c_int00 始终在跳转到  _c_int00 后立即初始化 SP。

您能否确认我们的理解是否正确?

如果没有、请更正并明确向我们说明是否以及在何处执行。

2.此外,这也适用于所有这些 F28x 器件,包括第 2 代和第 3 代器件。

对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题的专家在下一个星期一之前不在办公室、请等待回复。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    是的、您的理解是正确的。 TI RTS 将在启动序列中初始化栈指针 (SP)。  

    • 引导序列和堆栈初始化:
      • 启动序列以 codestartbranch.asm 开头
      • codestartbranch.asm 禁用看门狗并跳转到_c_int00
      • c_int00 位于 boot28.asm 中、负责设置 C 环境、包括初始化栈指针

    使用 TI RTS 和_c_int00 条目的所有 F28x 器件都是如此。

    此致、

    Allison