This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 F28388D 上从 ARM 内核访问和编程 C28x 内核闪存

Guru**** 2635555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551276/tms320f28388d-accessing-and-programming-c28x-core-flash-from-arm-core-on-f28388d

器件型号:TMS320F28388D


工具/软件:

大家好、我正在为 F28388D 器件开发引导加载程序、该器件具有一个 ARM Cortex-M4 内核和两个 C28x 内核。

我想知道 ARM 内核是否可以直接访问与 C28x 内核关联的闪存并对其进行编程。

根据我的理解、ARM 内核无法直接访问 C28x 闪存、因此、每个 C28x 内核都需要单独的引导加载程序来促进闪存读取/写入操作。

您能否确认这是否正确、或者就从 ARM 内核对 C28x 闪存进行编程的推荐方法提供指导? 感谢您的支持。

谢谢、

Mukul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mukul、

    我想知道 ARM 内核是否可以直接访问与 C28x 内核关联的闪存并对其进行编程。

    否、这不受支持。  

    您能否确认这是否正确、或就从 ARM 内核对 C28x 闪存进行编程的推荐方法提供指导? 感谢您的支持。

    您必须通过 IPC 将 API 和数据传递到 C28x 内核、然后让 C28x 程序进入自己的闪存。

    Vivek Singh