This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:闪存

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550676/tms320f28027-flash

器件型号:TMS320F28027


工具/软件:

   您好、我在使用 027 芯片时添加了一些过多的代码、RAMM0_S1 报告了错误。 我可以解决它
RAMM0_S1:origin=0x000000、length=0x000600 更改为
RAMM0_S1:origin=0x000000、length=0x000660。 我发现电机可以正常运行。 是否存在风险? 或者是否有任何其他选项、

   例如、将 ROM_COMMCIND_DATA:>RAMM0nM1 更改为 ROM_COMMCIND_DATA:>P_RAML0? 电机似乎运行平稳、解决方案效果更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这两种方法都没有问题。  

    Vivek Singh