This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SG-Q1:有关 FMEDA 的一些问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1550222/tms320f28p559sg-q1-some-question-about-the-fmeda

器件型号:TMS320F28P559SG-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户提出这个问题、我们对 FMEDA 有一些疑问。

1、 数组和逻辑有什么区别? 是指 存储器的物理部分还是数字部分? 如果客户在 ROM 中使用此 RAM 或代码、是否与安全相关?

2. PIE  RAM 的含义是什么? 如果有中断、始终与安全相关?

3. EPWM 延迟宏有什么含义?

4.客户是否定义了客户诊断? 或者、我们对这些 SM 有何解释? DCP(永久直流)、DCT(瞬态直流)、DCL(潜在直流)的价值是多少? FM 是否表示故障模式? 我们对它有什么描述吗?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PIE 向量存储在专用 RAM 中。 器件 TRM 中对此进行了介绍。

    4.客户是否定义了客户诊断? 或者、我们对这些 SM 有何解释? DCP(永久直流)、DCT(瞬态直流)、DCL(潜在直流)的价值是多少? FM 是否表示故障模式? 我们对此有什么描述吗?

    如果客户想要实施客户诊断、他们可以在此选项卡中定义该诊断的有效性。 大多数情况下、“Safy Mechanism Tailoring“选项卡中定义的机制足以覆盖 MCU 中的故障。 大多数客户不使用自定义诊断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gus:

    感谢您的答复。

    但对状态机仍有一些疑问:

    1. APLL1 和 CLK2 对系统的影响有什么区别(不是实施方法)?  CLK2 和 APLL1 是否可以实现相同的效果 ?

    它似乎在系统中检测到相同的故障

    2.客户是否只需要选择以下方法之一?

    BRS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    符合安全手册