This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:并联引导引脚

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1552686/tms320f28p650dh-parallel-boot-pins

器件型号:TMS320F28P650DH


工具/软件:

尊敬的 Champs:

在 F28p65 数据表和 TRM 中、 并行引导引脚不同、哪一个是正确的?

数据表:

TRM:

谢谢!

 

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julia、

    数据表是正确的 (MCU-Control=GPIO10、主机控制=GPIO11)。  

    感谢您的参与、我将提交一个 TT、以便在下一个修订版中修复 TRM。  

    此致、

    马特