This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-FOTA-EVM:SOM 示例中的 LED 闪烁周期修改问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: XDS110ISO-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1551161/f29h85x-som-evm-problem-in-led-blink-cycle-modification-in-fota-example

器件型号:F29H85X-EVM-EVM SOM
主题中讨论的其他器件:XDS110ISO-EVM

工具/软件:

你好

我正在使用 XDS110ISO-EVM 和基于闪存的 SOM SBL 以及 FOTA 示例调试 F29H85X-UART-EVM。

我想修改 LED 闪烁的周期、因此我更改了 board.c 中的代码、如下图所示。

在这张图中、我更改了 CPUTimer_setPeriod 的周期计数

CPUTIMPer_setPeriod( base : myCPUTIMER1_BASE, periodCount : 20000000U);  

 → CPUTIMPer_setPeriod( base : myCPUTIMER1_BASE, periodCount : 40000000U);  

修改并构建此代码后、  它会返回到原始代码、运行没有变化。

是否无法修改 board.c 的代码?  或者  在此示例中是否有其他方法来修改循环?

提前感谢

Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    board.c 文件是 Generated Source 文件夹的一部分、该文件夹将在编译期间根据 ex4_UART_sbl.syscfg 文件重新生成。 要修改 LED 切换的周期、您可以在 ex4_UART_sbl.syscfg 文件中修改 CPUTIMER。 当您修改 Timer Period 字段时、您将能够查看 board.c 文件的更新方式。

    此致、

    Skyler