Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28378S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、
工具/软件:
TI 团队大家好、
我使用示例程序 i2c_ex6_eeprom_interrupt 来 连接 RTC MCP7904。
C:\ti\c2000\C2000Ware_6_00_00\driverlib\f2837xs\examples\cpu1\i2c
当我将第一个字节写入 RTC 时、会导致问题的第一个字节的第 7 位、其他字节读取和写入操作正常工作。
对于硬件电路测试、如果我通过 Arduino 板写入相同的字节、那么它工作正常、这意味着 TI TMS320F28378S 而非 RTC 硬件接口电路的编程方面出现了问题。
我需要 TI 团队的帮助、了解导致此错误操作或 I2C 所需的任何库更新的原因。 编程如下所示。
//
//包含的文件
//
#include “driverlib.h"</s>“
#include “device.h"</s>“
#include “i2cLib_FIFO_MASTER_INTERRUPT_h"</s>“
//
//定义
//
#define EEPROM_SLAVE_ADDRESS 0x6F
//! ------------------------------------
//! 信号| I2CA | EEPROM
//! ------------------------------------
//! SCL | GPIO105 | SCL
//! SDA | GPIO104 | SDA
//! ------------------------------------
//
//全局
//
结构 I2CHandle EEPROM;
结构 I2CHandle 温度传感器;
struct I2CHandle *currentResponderPtr;//用于中断中
uint16_t passCount = 0;
uint16_t failcount = 0;
uint16_t AvailableI2C_Slave[20];
uint16_t TX_MsgBuffer[MAX_BUFFER_SIZE];
Uint16_t RX_MsgBuffer[MAX_BUFFER_SIZE];
uint32_t ControlAddr;
uint16_t status=0;
//
//函数原型
//
中断 void i2cFIFO_ISR (void);
中断无效 i2c_isr (void);
void fail (void);
void pass (void);
void initI2CFIFO (void);
void verifyEEPROMRead (void);
void I2C_GPIO_init (void);
void I2Cinit (void);
//
//主要
//
void main (void)
{
//
//初始化器件时钟和外设
//
设备初始化 ();
//
//禁用引脚锁定并启用内部上拉电阻。
//
device_initGPIO();
//
//初始化 I2C 引脚
//
I2C_GPIO_init ();
//
//初始化 PIE 并清除 PIE 寄存器。 禁用 CPU 中断。
//
interrupt_initModule();
//
//使用指向 shell 中断的指针初始化 PIE 向量表
//服务例程 (ISR)。
//
Interrupt_initVectorTable();
I2Cinit();
//
//本示例中使用的中断被重新映射到 ISR 函数
//在该文件中找到。
//
INTERRUPT_REGISTER (INT_I2CA_FIFO、&i2cFIFO_ISR);
INTERRUPT_ENABLE (INT_I2CA_FIFO);
INTERRUPT_REGISTER (INT_I2CA、&i2c_ISR);
INTERRUPT_ENABLE (INT_I2CA);
//
//启用全局中断 (INTM) 和实时中断 (DBGM)
//
EINT;
ERTM;
//连接到 I2CA 的 I2C 将在 AvailableI2C_Slave 缓冲区中找到
//运行 I2CBusScan 功能后。
uint16_t *pAvailableI2C_Slave = AvailableI2C_Slave;
状态= I2CBusScan (I2CA_BASE、pAvailableI2C_Slave);
uint16_t i;
currentResponderPtr =&EEPROM;
EEPROM.currentHandlePtr =&EEPROM;
EEPROM.SlaveAddr = EEPROM_SLAVE_ADDRESS;
EEPROM.WriteCycleTime_in_us = 10000;EEPROM 为//6ms 此代码经过测试
EEPROM.BASE = I2CA_BASE;
EEPROM.pControlAddr =&ControlAddr;
EEPROM.NumOfAddrBytes = 2;
//示例 1:EEPROM 字节写入
//将 11 写入 EEPROM 地址 0x0
ControlAddr = 0x0;//要写入的 EEPROM 地址
EEPROM.NumOfDataBytes = 1;
TX_MsgBuffer[0]= 0x80;
EEPROM.PTX_MsgBuffer = TX_MsgBuffer;
状态= I2C_MasterTransmitter (&EEPROM);
//等待 EEPROM 写入周期时间
//此延迟不是必需的。 用户可以改为运行其应用程序代码。
//但在启动之前等待 EEPROM 写入周期时间很重要
//另一个读取/写入事务
DEVICE_DELAY_US (EEPROM.WriteCycleTime_in_us);
//示例 2:EEPROM 字节读取
//确保将 11 写入 EEPROM 地址 0x0
ControlAddr = 0;
EEPROM.pControlAddr =&ControlAddr;
EEPROM.prx_MsgBuffer = RX_MsgBuffer;
EEPROM.NumOfDataBytes = 1;
状态= I2C_MasterReceiver (&EEPROM);
while (I2C_getStatus (EEPROM.BASE) 和 I2C_STS_BUS_BUSY);
verifyEEPROMRead ();
//示例 3:EEPROM 字(16 位)写入
// EEPROM 地址 0x1 = 22 且 0x2 = 33
ControlAddr = 1;//要写入的 EEPROM 地址
EEPROM.NumOfDataBytes = 2;
TX_MsgBuffer[0]= 0x11;
TX_MsgBuffer[1]= 0x22;
EEPROM.PTX_MsgBuffer = TX_MsgBuffer;
状态= I2C_MasterTransmitter (&EEPROM);
//等待 EEPROM 写入周期时间
//此延迟不是必需的。 用户可以改为运行其应用程序代码。
//但在启动之前等待 EEPROM 写入周期时间很重要
//另一个读取/写入事务
DEVICE_DELAY_US (EEPROM.WriteCycleTime_in_us);
//示例 4:EEPROM 字(16 位)读取
//确保 EEPROM 地址 1 具有 0x11、2 具有 0x22
ControlAddr = 1;
EEPROM.pControlAddr =&ControlAddr;
EEPROM.prx_MsgBuffer = RX_MsgBuffer;
EEPROM.NumOfDataBytes = 2;
状态= I2C_MasterReceiver (&EEPROM);
verifyEEPROMRead ();
//示例 5:EEPROM 页面写入
//程序地址=地址 64 中的数据模式
for (I=0;I<MAX_BUFFER_SIZE;I++)
{
TX_MsgBuffer[i]= i+64;
}
ControlAddr = 64;//要写入的 EEPROM 地址
EEPROM.NumOfDataBytes = MAX_BUFFER_SIZE;
EEPROM.PTX_MsgBuffer = TX_MsgBuffer;
状态= I2C_MasterTransmitter (&EEPROM);
//等待 EEPROM 写入周期时间
//此延迟不是必需的。 用户可以改为运行其应用程序代码。
//但在启动之前等待 EEPROM 写入周期时间很重要
//另一个读取/写入事务
DEVICE_DELAY_US (EEPROM.WriteCycleTime_in_us);
//示例 6:EEPROM 字分页读取
ControlAddr = 64;
EEPROM.pControlAddr =&ControlAddr;
EEPROM.prx_MsgBuffer = RX_MsgBuffer;
EEPROM.NumOfDataBytes = MAX_BUFFER_SIZE;
状态= I2C_MasterReceiver (&EEPROM);
verifyEEPROMRead ();
IF (STATUS)
{
fail();
}
暴露
{
pass();
}
}
//
// pass — 如果写入的数据与读取的数据匹配,则要调用的函数
//
Void
通过 (void)
{
asm(“ ESTOP0“);
for(;;);
}
//
//失败 — 写入的数据与读取的数据不匹配时将调用的函数
//
void 失败 (void)
{
asm(“ ESTOP0“);
for(;;);
}
void verifyEEPROMRead (void)
{
uint16_t i;
while (I2C_getStatus (EEPROM.BASE) 和 I2C_STS_BUS_BUSY);
for (I=0;I<EEPROM.NumOfDataBytes;I++)
{
if (RX_MsgBuffer[i]!= TX_MsgBuffer[i])
{
//传输的数据与接收到的数据不匹配
//失败条件。 PC 不应到达此处
ESTOP0;
fail();
}
}
}
中断无效 i2c_isr (void)
{
uint16_t MasterSlave = HWREGH (currentResponderPtr->base + I2C_O_MDR);
handleI2C_ErrorCondition (currentResponderPtr);
IF (MasterSlave 和 I2C_MDR_MST)
{
I2C_enableInterrupt (currentResponderPtr->base、I2C_INT_RXFF);
I2C_clearInterruptStatus (currentResponderPtr->base、(I2C_INT_RXFF));
}
INTERRUPT_CLEARACKGROUP (INTERRUPT_ACK_group8);
}
中断无效 i2cFIFO_ISR (void)
{
currentResponderPtr (Write_Read_);
INTERRUPT_CLEARACKGROUP (INTERRUPT_ACK_group8);
}
void I2C_GPIO_init (void)
{
// I2CA 引脚 (SDAA/SCLA)
GPIO_setDirectionMode (DEVICE_GPIO_PIN_SDAA、GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig (DEVICE_GPIO_PIN_SDAA、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setMasterCore (DEVICE_GPIO_PIN_SDAA、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setQualificationMode (DEVICE_GPIO_PIN_SDAA、GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setDirectionMode (DEVICE_GPIO_PIN_SCLA、GPIO_DIR_MODE_IN);
GPIO_setPadConfig (DEVICE_GPIO_PIN_SCLA、GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
GPIO_setMasterCore (DEVICE_GPIO_PIN_SCLA、GPIO_CORE_CPU1);
GPIO_setQualificationMode (DEVICE_GPIO_PIN_SCLA、GPIO_QUAL_ASYNC);
GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_SDAA);
GPIO_setPinConfig (DEVICE_GPIO_CFG_SCLA);
}
void I2Cinit (void)
{
//myI2CA 初始化
I2C_disableModule (I2CA_BASE);
I2C_initMaster (I2CA_BASE、DEVICE_SYSCLK_FREQ、100000、I2C_DUTYCYCLE_50);
I2C_setConfig (I2CA_BASE、I2C_MASTER_SEND_MODE);
I2C_setSlaveAddress (I2CA_BASE、80);
I2C_setOwnSlaveAddress (I2CA_BASE、0x6F);//I2CA 地址
I2C_disableLoopback (I2CA_BASE);
I2C_setBitCount (I2CA_BASE、I2C_BITCOUNT_8);
I2C_setDataCount (I2CA_BASE、2);
I2C_setAddressMode (I2CA_BASE、I2C_ADDR_MODE_7BITS);
I2C_enableFIFO (I2CA_BASE);
I2C_clearInterruptStatus (I2CA_BASE、I2C_INT_ARB_LOST | I2C_INT_NO_ACK);
I2C_setFIFO InterruptLevel (I2CA_BASE、I2C_FIFO_TXEMPTY、I2C_FIFO_RX2);
I2C_enableInterrupt (I2CA_BASE、I2C_INT_ADDR_SLAVE | I2C_INT_ARB_LOST | I2C_INT_NO_ACK | I2C_INT_STOP_Condition);
I2C_setEmulationMode (I2CA_BASE、I2C_EMULATION_FREE_RUN);
I2C_enableModule (I2CA_BASE);
}